Em breve, o Hoffmann Group aumentará a sua gama sustentável da série GARANT GreenPlus para incluir ferramentas de corte com uma pegada ambiental reduzida.

Primeiras ferramentas de corte GARANT feitas de 99% de metal duro reciclado e produzidas com um baixo nível de CO2 brevemente disponíveis

18/06/2024

Em breve, o Hoffmann Group aumentará a sua gama sustentável da série GARANT GreenPlus para incluir ferramentas de corte com uma pegada ambiental reduzida. O vendedor de ferramentas está a planear incluir uma nova linha de produtos na gama já no final do verão. As novas ferramentas são compostas por uma haste produzida com mais de 99% de substrato de metal duro reciclado, o qual provém de uma produção que usa apenas eletricidade de fontes renováveis. O benefício adicional aqui oferecido é uma pegada ambiental significativamente menor em comparação com hastes de metal duro produzidas convencionalmente, mantendo o mesmo alto nível de desempenho.

O novo substrato de metal duro usado para a série GARANT GreenPlus é feito de 99% de matérias-primas secundárias. Isto protege o ambiente porque as matérias-primas necessárias para ele não têm de ser extraídas da natureza. O substrato de metal duro também exibe as mesmas propriedades mecânicas de um substrato de metal duro comparável, produzido convencionalmente. Além disso, só é utilizada energia de fontes de energia renováveis para reprocessar o substrato de metal duro. Isto faz com que a pegada de carbono da haste de metal duro seja aproximadamente 65% menor em comparação com a produção de uma haste de referência convencional (a redução específica na pegada de carbono refere-se apenas ao equivalente de CO2 na produção da haste de metal duro).

As ferramentas de alta qualidade também podem ser reprocessadas várias vezes de forma rentável e oferecer outro benefício em termos de sustentabilidade devido ao ciclo de vida significativamente prolongado do produto. No caso de ferramentas que já não podem ser recondicionadas e revestidas de forma lucrativa, o Hoffmann Group oferecerá as correspondentes opções de devolução e recolha no futuro. Está a ser desenvolvido trabalho sobre isto. O plástico 100% reciclado é usado exclusivamente para empacotar as ferramentas, o que também melhora a pegada ambiental.

O Hoffmann Group expandirá a sua gama anterior da série de sustentabilidade GreenPlus com as novas ferramentas de corte. Até ao momento, a GreenPlus já incluiu luvas multiusos e de segurança, feitas de até 78% de material reciclado, produtos de limpeza sem etiquetas de perigo e aparelhos de limpeza ultrassónicos, colas anaeróbicas sem solventes e um óleo abrasivo.

Uma vantagem para as pessoas e para o ambiente
A série de produtos GARANT GreenPlus permite práticas de trabalho mais sustentáveis na oficina e na produção, com os mais altos padrões em termos de segurança, qualidade e desempenho. O Hoffmann Group, portanto, desempenha um papel no cumprimento do Objetivo 12, “Produção e consumo sustentáveis”, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), que fornecem o quadro para a sua estratégia de sustentabilidade.

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a